This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:上拉电阻器值

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971173/lsf0204-q1-pull-up-resistor-value

器件型号:LSF0204-Q1

大家好、

我收到了客户的问题、我想向您寻求帮助。

是否可以在 A 侧使用比表4中推荐的更大的上拉电阻器?

例如、对于3.3V Vdpu、建议使用1k 欧姆来限制电流3mA。 可以改用10k 欧姆电阻吗?  100k 欧姆呢? 是否会导致任何问题?

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些建议告诉您、如果要实现某些电流、需要使用哪些电阻器。 如果您不需要这么大的电流(因为您的电路电容非常低、或者您不需要高速)、则可以使用更大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!