This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74的替代器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971732/sn74lvc2g74-alternative-part-for-sn74lvc2g74

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G125SN74LVC1G125

您好的支持团队、

您能否单独就这两种材料的替代部件向我提出建议?  希望是 P2P 解决方案。 Thx

项目描述

供应商

逻辑 NC7SP125P5X SC70-5//Fairchild

打开

U74LVC1G125G SOT-353//UTC

UTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny、

    您是否试用过交叉参考工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

     这就是我提出 SN74LVC2G74的方式。

    希望充分利用您的专业知识。 请在这方面帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7SP 系列对应于 AUP 系列。 NC7SP125P5X = SN74AUP1G125‍DCKR。

    LVC 系列对应于 LVC 系列。 U74LVC1G125G-AL5-R = SN74LVC1G125‍DCKR。

    (交叉参考工具适用于这些器件型号。)