This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH20T245:74AVCH20T245ZQLR EOS

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH20T245, SN74AVCH24T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971107/sn74avch20t245-74avch20t245zqlr-eos

器件型号:SN74AVCH20T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVCH24T245

您好、74AVCH20T245ZQLR 已停产、请帮助建议更换 P2P。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MicroStar Junior BGA 封装由基板供应商停产。 据我所知、替代56引脚 BGA 封装不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 是否有任何类似的推荐产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最相似的产品是采用 TSSOP 或 TVSOP 封装的 SN74AVCH20T245。 最相似的 BGA 器件是24位 SN74AVCH24T245‍NMUR。