This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:输出电容限值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971298/sn74ahc1g125-limitation-for-output-capacitor

器件型号:SN74AHC1G125

大家好、团队、

 

输出电容器是否有任何限制?

我们的客户将电容器置于0.1uF–1.0uF 的5V 电压下。

背景是客户希望实施 RC 电路、并担心是否需要电阻器来使电流限制小于建议电流。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    我们建议在任何逻辑器件的输出端直接不超过70pF、除非数据表中指定该器件处理更大的负载。  SN74AHC1G125在数据表中的额定电压仅高达50pF。

    当任何值高于70pF 时、可使用串联电阻器将电流限制为绝对最大额定值、使用 R = VCC / I_MAX 作为最小电阻器值。