This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:增加 TXS 驱动

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971135/txs0102-increasing-txs-drive

器件型号:TXS0102

在我的应用中、我尝试设计一个灵活的 I/O 库、该 I/O 库:

  • 将 MCU 侧的3.3V 信号转换为用户可访问 I/O 面板侧的5V 信号
  • 为连接到5V I/O 面板的某些器件提供开漏兼容性
  • 提供一定的驱动能力、以驱动 连接到5V I/O 面板的较低输入阻抗(10kOhm +)器件

TXS 本身无法实现这一点、因为其驱动能力受到严重限制。 TXB 芯片不具有漏极开路兼容性。 您是否有我可以用来满足这些要求的解决方案、例如缓冲 TXS 输出的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上是否需要自动双向传输? 您是否有方向信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有来自 MCU 的任何额外 I/O 来控制这些端口的方向。 这样做会更容易,但这不是一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可能有一个具有缓冲功能的自动双向电平转换器;自动双向性要求其他器件能够覆盖电平转换器的电压。