This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:EOL NMJ 等效封装

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968491/sn74avc32t245-eol-nmj-equivalent-package

器件型号:SN74AVC32T245

大家好、  

我目前正在使用 SN74AVC32T245ZKER、但收到了封装已停产的通知。  

https://www.ti.com/product/SN74AVC32T245?keyMatch=SN74AVC32T245&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#order-quality

https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=SN74AVC32T245NMJR

有一个等效于 NMJ 封装的 SN74AVC32T245NMJR 替代了 EOL ZKE 封装、但是也有一些差异、如下所示。

我看到的唯一区别是侧面板上的封装结构。 您能否确认两个变体之间的所有差异?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    NMJ 封装旨在直接替代 ZKE 封装。

    所有物理差异都可以在数据表的机械制图中看到。 这可能有助于将它们并排放置:

    您还可以在数据表中看到、卷带尺寸是相同的、方向、焊球材料和所有其他封装相关材料规格也是相同的。

    另一个明显的差异是、NMJ 封装比 ZKE 封装具有显著的散热特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、  

    快速跟进问题。 对于 NMJ 封装、客户想知道该封装应该提供多长时间? (SN74AVC32T245NMJR)

    地平线上是否有 EOL / LTB 计划?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    请在此处查看我们关于以下主题的常见问题解答: [常见问题解答] TI 将在何时停产(EOL)或淘汰特定逻辑器件?