This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC257:数据表中未显示规格

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/970823/sn74hc257-specification-not-shown-in-datasheet

器件型号:SN74HC257

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 我无法在数据表中找到以下参数的规格。

问题1. 您能告诉我 Vi 和 Vo 的绝对最大额定值吗? 假设 VCC +/- 0.5V 或等  

问题2. 您能否告诉我功率耗散(mW)的绝对最大额定值、或者如何计算它?

问题3. 您能告诉我典型和最大上升时间(tr)和下降时间(tf)吗? 客户需要将数据作为 Ta=25C 和 Ta=-40~85C 的测试条件。

问题4. 您能告诉我/G 引脚和 A/B 引脚的典型和最大输入电容吗? 它与数据表中的 CI 是否相同?

问题5. 当输出引脚变为高阻态时、您能否告诉我输出电容?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    1.是的、Vcc + 0.5V 将是正确的。

    2. 本常见问题 解答应回答此问题。

    3.这些值与开关字符表中的 tt spec 一起计算。

    4、是的、除非另有说明、否则该输入电容适用于所有输入。

    5、我没有确切的数字、但我希望有几个 pF。