This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TI 解决方案建议

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/970918/txs0206-ti-solution-suggestion

器件型号:TXS0206

尊敬的团队:

我们是否有 符合以下要求的任何 SD 3.0缓冲器或驱动器解决方案。 谢谢。

 

  -支持 SDR104模式、时钟速率208MHz

  -支持 DDR200模式、时钟速率为200MHz

  -布线长度250mm

非常感谢  

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    否、我们没有可支持该应用的器件。