This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:SN74LVC2G07是否可以与此连接配合使用?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/970738/sn74lvc2g07-can-sn74lvc2g07-be-used-with-this-connection

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

我对 SN74LVC2G07有疑问。 该器件是开漏输出、因此该器件可与以下连接配合使用?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入和输出均可过压。