This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我可以使用5V 信号来触发输出使能吗?

Guru**** 2771045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/970627/txs0108e-can-i-use-a-5v-signal-to-trigger-the-output-enable

器件型号:TXS0108E

大家好、

如果我将 TXS0108器件上的 VCCA 和 VCCB 都设置为3.3V、我可以使用5V 信号来触发输出使能、还是应该将该信号分压?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您查找的信息在数据表的建议运行条件表中进行了说明、如下所示:

    如上所示、对于 OE 引脚、任何高于 VCCA * 0.65且低于5.5V 的输入值都被视为建议输入-因此5V 完全正常。