This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:断电时的反向驱动会导致芯片打开、并将输出锁存为低电平

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/970295/sn74lvc1t45-backdrive-when-powered-off-causes-chip-to-turn-on-and-latch-output-low

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

我们的客户正在使用 SN74LVC1T45来驱动输入、我们已将输入从49.9K 上拉至3.3V、然后进入 FET 栅极。  他们担心、我们的上拉电阻器会在收发器断电时反向驱动收发器、并导致其上电并将输出锁存为低电平。  我认为这不是真正的问题、但我正在尝试得到一些确认、以确定这是否是问题。  我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    此常见问题 解答应在此清除问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    此常见问题解答讨论了部分断电的 Ioff、其中只有一个电源处于开启状态、并且如果您对器件进行反向驱动。  如果两个电源都关闭、这是否仍然适用?   如果个电源都关断、并且我用3.3V 反向驱动输出、那么输出是否仍然是高阻抗、Ioff 最大电流消耗仅为2uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    是的、这适用于两个电源都关闭的情况。 从数据表 EC 表中:

    突出显示的值适用于 V_CCA 和 V_CCB 列。