This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:将1.2V 转换为3.3V 时为 Mbps

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969646/sn74axc8t245-mbps-when-translating-1-2v-to-3-3v

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

我尝试询问与此主题相关的问题(但尚未解决): 关于 SN74AVC16T245-Q1:有关最大数据速率的问题

非常希望了解从1.2V 转换到3.3V 时的数据速率。

转换为1.2V 时、上面引用的线程中的"AVC"器件会列出最大100Mbps -对于"AXC"系列、它是否相同/相似?

使用哪些数据表参数来确定最大数据速率?

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.8V 至3.3V 的情况、数据表显示"高达380Mbps"、对应于每位2.6ns。 1.8V 电源在最坏情况下的传播延迟为5ns、因此实际转换最耗时2.6ns、剩余的2.4ns 用于切换输出。 因此、对于1.2V 电源、其中指定的传播延迟为8ns、假设同一电压下的输出具有相同的开关时间、我们得到的结果为185Mbps。

    我不确定这种估算是否完全合理…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Iain、

    我不确定这种方法的有效性、但其结果与我的回答一致、即 AXC 器件肯定会与 AVC 器件相同的数据速率、并且可以达到200Mbps 以上。 除输出驱动器参数外、数据表中实际上没有任何有助于确定最大数据速率的内容。 通常、输出驱动器的限制和负载的大小将设置最大工作频率、因为您需要特定的上升/下降时间来提供良好的信号完整性。 此 常见问题 解答有助于进行此估算、但我还建议您获取 EVM 并添加预期负载、以更好地说明系统中 AXC 器件的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的评价(并带我浏览)-非常感谢!

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您的见解和推理... 这也非常有用(非常感谢)。

    Iain