This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:应用

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/970129/txs0104e-application

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

我想知道 TXS0104E 是否可以支持 SPI 总线应用? 我看到部件应用是 SPIO,我不知道 SPI 和 SPIO。之间的含义是什么   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    我们的一些转换器、如 TXS 系列、更适合开漏应用。 由于 SPI 已设置方向、因此 SN74AXC4T774等器件更适合。