This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS86:最大输入频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS86, SN74LVC1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969921/sn74hcs86-max-input-frequency

器件型号:SN74HCS86
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G58

您好!

我正在研究如何使用 SN74HCS86 (XOR)和比较器来设计一个倍频电路。 输入频率为~50MHz、因此双倍输出为~100MHz。

您知道 SN74HCS86的最大输入频率是多少吗? 是否有更适合此频率输入的器件?

此外、您是否更好地建议使用逻辑器件的倍频器(出于功耗原因避免使用 PLL)? 谢谢!

最棒的

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓶颈是输出开关速度。 对于50pF 负载、2V 时为9MHz、4.5V 时为22.5MHz、6V 时为32.5MHz

    SN74LVC1G58的速度更快(3.3V 时为87.5MHz、5V 时为100MHz)。

    简单的 RC 电路可能就足够了: