This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G38:电平转换器

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G38, SN74LVC1G38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969492/sn74lvc2g38-level-shifter

器件型号:SN74LVC2G38
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G38

您好!

我想将 SN74LVC2G38用作电平转换器。 电源电压为1.8V、输出应将3.3V 负载下拉至 GND。 我认为这不起作用、因为输出限制为 VCC。 SN74LVC1G38应该适合、因为输出额定电压高达5.5V、不限于 VCC、对吧?

非常感谢!

此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是数据表中的误差;绝对最大额定值肯定允许更高的电压。 据我所知、所有三态或开漏 LVC 输出都允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xaver、

    正如 Clemens 提到的、这可能是一个错误。 高阻抗状态下输出的最大绝对值为6.5V、这表示输出端没有钳位二极管。 由于其漏极开路、因此输出在驱动高电平时具有高阻抗、并且能够像单通道版本一样安全地上拉至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清! 数据表是否会更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    我在勘误表中标记了数据表、以便将来更新。