This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:支持的数据速率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969779/sn74avc4t245-data-rate-supported

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

我们在 设计中将 SN74AVC4T245用于隔离目的(VCCA=VCCB=3.3V)。

在本用例中、本设计支持的最大数据速率是多少? (例如、 VCCA=VCCB =3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、较高的电压允许较高的速度、而最重要的是输出电压。 因此、您可以假设为380Mbps。