This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:支持的数据速率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969557/sn74lvc16t245-ep-supported-data-rate

器件型号:SN74LVC16T245-EP

大家好、

我的客户想知道 SN74LVC16T245-EP 是否 适用于  至少 50MHz 的数据速率?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出电压至少为2.5V、则50Mbps 将起作用