This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102输出在高电平期间不稳定

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2T45, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968802/txs0102-txs0102-output-is-not-stable-during-high-level

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45SN74LVC2G17

大家好、

我的客户正在测试 TXS0102。 原理图如下所示。 B1 B2是输入引脚、它们来自5V MCU。 A1 A2是3.3V MCU 的输出引脚。 B2—>A2是 SPI 接口的 clk 信号,B1—>A1是 SPI 接口的数据信号。  

我们测量了 A1和 A2引脚上的信号、如下所示。 CH1=A1引脚=数据信号。 CH2=A2引脚=CLK 信号。 我们发现数据信号在高电平期间不稳定。

然后、我们从5V MCU 到 B2引脚断开 CLK 信号、只让数据信号从 B1—>A1经过。 然后、我们测量了 A1上的输出数据信号、如下所示。 数据信号在高电平期间变得稳定。

因此、根据上述测试、通过 TXS0102的 clk 信号对其相邻数据信号的影响似乎很小。 那么、您对为什么会发生这种情况有什么建议吗? 谢谢。

顺便说一下、3.3V 和5V 电源都来自 LDO、这两个 LDO 非常稳定。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    两个通道之间似乎有一些串扰。 该纹波的振幅是否会对任何东西产生负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    数据线路上的这种纹波不会影响高级/低级判断。 但是、这种串扰波形无法通过客户的内部审查、如果我们想要赢得该器件、我们需要为他们提供合理的解释或删除这种串扰。  

    那么、该串扰问题是否是一个已知问题?在您同时传输数据信号和时钟信号是否正常? 我们如何摆脱这一串话? 谢谢。

    请注意、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 主要用于双向开漏信号。 因此、它不会主动将其输出驱动为高电平;高电压由上拉电阻器弱驱动。

    对于单向信号、最好使用具有缓冲输出的器件。 SN74LVC2T45等方向控制转换器可以正常工作、但最简单的解决方案是具有 SN74LVC2G17等可过压输入的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    串扰涉及的变量太多了、我很难用有限的信息来提供根本原因。 我建议查看这样的文章 、这些文章详细介绍了串扰以及如何减少串扰。

    对于该器件、具有较弱的直流驱动将不起作用、而 Clemen 为可在此处工作的其他器件提供了一些很好的建议。