This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:多个从器件

Guru**** 2591070 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969044/txs0102-multiple-slaves-devices

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TCA9509

您好!

  如果一个主器件到多个从器件、我是否只能使用一个 TXS0102? 或者我需要2个 TXS0102吗?

  是否有任何其他器件型号 CAN 1至2的建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mars、

    对于点对点通信、建议使用这些器件。 这样做的主要原因是、这会增加 I2C 的复杂性。 在正常情况下、I2C 总线可防止损坏总线争用、因为其开漏接口和上拉电阻不会产生损坏电流。 TXS 器件包含内部单次触发、有助于加快边沿速率、从而实现更好的 SI。 这些单次触发为 Vcc 提供了一个低阻抗路径、因此、如果总线上的另一个器件出于任何原因驱动为低电平、则可能会损坏。 否则、从器件的角度来看、由于额外的器件 CI、您只需增加一点电容负载。

    我们提供了一款出色的 TXS EVM、您可以在产品文件夹中找到它、它还可以帮助您评估它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

            那么、如果器件 CI 增大、位速率是否会降低?

            或者我是否需要使用2个 TXS0102? 1:1?

             此外、如果 VCCA=VCCB、可以正常工作吗?

            您是否建议使用 TCA9509? 因此、允许400pF 的总线电容、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mars、

    您的 RC 会变得更大、因此这将限制位速率。 1:1是理想的、我会推荐、但这并不意味着只需1就不可能实现。 对于这个器件、VCCA = VCCB 正常。 TCA9509不在我的产品线中、因此我无法对其进行真正的评论、但它确实能满足您在查看数据表时所需的一切。 我建议为 TXS 器件抓取 EVM (可在 Design/Develp 下的产品文件夹中找到。 选项卡)并尝试此电路。 该 EVM 非常简单易用、因此快速测试以查找最有效的器件应该是可行的。