This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:功能表并更新了器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD14538B, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969179/cd14538b-function-table-and-updated-device

器件型号:CD14538B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

您好、专家、

您有 CD14538功能表吗? 更新后的器件与该器件具有相同的功能是什么? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    该器件没有功能表、但其运行相对简单。 CD14538B 包含两个独立的可再触发单稳态多谐振荡器。

    触发后、器件将输出一个固定宽度的脉冲(由计时组件 Rx 和 Cx 确定)。 由于器件是"可触发的"、因此可在输出脉冲发生时再次触发器件、并将导致输出扩展。

    此器件可由+TR 输入的上升沿触发、或由-TR 输入的下降沿触发。 此外、还有一个清零输入、允许中断输出脉冲以复位器件。

    该器件还包含反相输出、与初级(Q)输出正好相反。

    我们的产品系列中还有其他单稳多谐振荡器(请参阅 单稳多谐振荡器)、但该器件没有更新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的回复、很明显、该器件的基本工作原理是这样的。 我是否可以理解 CD14528B 具有与 SN74LVC1G123相同的功能表?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    不是、它们并不相同、尽管它们都是可再触发单稳态多谐振荡器。

    CD14528B 的 CLR\引脚仅用于复位器件、在诸如 SN74LVC1G123的释放时不会触发输出。 此外、CD14528B 具有反相输出、而 SN74LVC1G123没有反相输出。

    如果您告诉我您正在尝试做什么的话,您会有所帮助--您是否需要具有特定功能集的单稳态多谐振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的回复、我的客户的 sch 如下所示、您能不能帮助您查看它?

    实际上、他们发现、当引脚5连接到 GND 时、引脚7没有输出、除非将引脚5连接到 VCC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    是的、负边沿触发器(-TR)在未使用时应连接到 BDD。 数据表中明确说明了这一点: