This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:CAN LSF0102支持热插拔

Guru**** 2538140 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969031/lsf0102-can-lsf0102-support-hot-swap

器件型号:LSF0102

大家好、

我的客户设计的子板使用我们的 LSF0102作为与主板的接口、LSF0102能否支持热插拔? 这意味着、当主板加电时、它们是否可以插入子板?

如果没有、您是否有任何热插拔建议?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    如果总线连接正确(首先接地、然后是 VCC、再是数据)、则 LSF0102不会因热插拔而损坏、但这并不是整个情况。

    我不建议将 LSF0102用作主板的接口、这主要是因为该器件是无源的、不会重新驱动任何信号。 总线通常具有具有较长的布线和较高的寄生电容、这会极大地降低 LSF 的速度。 这里有一个视频系列进行讨论: 了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

    简而言之-如果在添加新器件时总线正在积极通信、并且希望防止添加错误、则需要具有"偏置 Vcc"功能的器件。 这是一个额外的电源引脚、在新器件连接到总线时对其输出进行预充电、从而防止出现错误。

    这里有一份关于此主题的应用报告: 带电插入应用中的逻辑

    我们的产品系列中没有太多具有偏置 Vcc 功能的器件-它们都可以在这里看到: 偏置 Vcc 参数搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    `s 感谢您的评论、并与客户核实、他们不关心插件时的数据错误、但仅关心 LSF0102的安全性。 由于连接器是通用连接器(所有引脚的长度相同)、因此它们不能保证先接地、然后是 VCC、再接数据、所有这些引脚应同时连接到主板。 LSF0102是否存在任何风险?

    此致 、Sunny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    是的、如果无法首先知道连接了哪些引脚、那么也无法知道器件会发生什么情况。

    未连接的电路板上的接地电位可能会有很大的不同----它们只有在接地短路后才会相同。

    所有热插拔系统都应设计为具有更长的 GND 和 Vcc 引脚,以便它们首先连接--大多数系统的 GND 引脚最长,Vcc 其次,偏置 Vcc,最后是数据端口。