This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:I2C 信号 CAN#39;t Turn LOW

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968204/txs0102-i2c-signal-can-t-turn-low

器件型号:TXS0102

大家好、

客户使用 TXS0102进行3.3V 至1.8V 的 I2C 总线通信,但发现1.8的输出无法变为低电平。 在它们添加了大约100K 欧姆的 RPD 后、输出看起来正常。 客户想知道为什么需要添加 TXS0102的输出 RPD 以降低 VOH/VOL 的理论?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    TXS0102已用于数千个 I2C 应用、没有任何问题、因此我不知道为什么会出现问题。  为了解释问题背后的理论、我需要一个电路来分析。

    您能否提供完整的原理图、包括使用的任何外部或内部上拉/下拉电阻器以及有关每个器件上驱动器的详细信息(即 I_OL 和 V_OL 规格-或器件型号和数据表)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    很抱歉稍后重放。

    遗憾的是、客户无法提供原理图。 或者、您能否简单 地解释为什么 需要添加 TXS0102的输出 RPD 以降低 VOH/VOL?

    我看到数据表中定义了 VOH 和 VOL 值。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、
    它不需要下拉电阻器来降低 VOH 和 VOL、但添加下拉电阻器将降低 VOH 和 VOL。 数据表中的陈述是避免这种情况的一个注意事项。