This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:SCHA002A:应用报告

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969153/cd4046b-scha002a-application-report

器件型号:CD4046B

大家好、我们希望了解第16页的图9a、我们在图中使用的数据图或方程式是否更清晰?  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我们对从 Harris 收购的器件(任何以 CD 开头的器件)的数据有限-您看到的几乎是您得到的。

    就图形上的数据而言、我通常会使用 http://www.graphreader.com/之类的工具 从这些旧图形中获得非常精确的值。 据我所知、这些是通过测量而不是通过任何公式完成的。

    您是否尝试为 CD4046B 设置特定应用?