This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:阈值对称性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74AUP2G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/969165/sn74lvc1g14-threshold-symmetry

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14SN74AUP2G14

鉴于正负开关阈值具有相当高的容差、假设它们在内部逻辑的实际开关阈值附近对称有多安全?

不知道如何实现迟滞、但我想它是一个电阻反馈网络。

在这种情况下、我希望实现对称、但有报告说、异常负阈值至少高于3V。

背景:我想使用一个简单的 RC 振荡器、但占空比应该接近50%。 即、阈值应围绕 Vcc/2大致对称。

同样的问题也适用于 SN74LVC2g14 (当然)和 SN74AUP2G14。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    遗憾的是、我无法分享我们器件的确切内部结构、但我可以说、在 CMOS 中构建施密特触发器的"标准"方法如下所示:

    由于反馈网络同时依赖于 N 和 P 掺杂过程、因此可能会存在导致输入阈值不平衡的变化。 这种情况并不常见、但我只能保证数据表规格中的内容。

    如果您希望保持精确的50%占空比(或非常接近)、我建议使用不同的方法来构建振荡器。  经过时间测试的是非缓冲反向器振荡器: