This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:电路回顾

Guru**** 2967190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968719/txb0104-review-of-circuit

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好!

您可以查看以下电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 OE 上有分压器? 您可以将其直接连接到 VCCA。

    TXB 输出的阻抗为4 kΩ;R450毫无意义。

    TXB 仅在短距离内工作、并且 I/O 上没有上拉/下拉电阻。 当您具有单向信号(如此处所示)时、SN74AXC4T774是一款更加灵活且稳定的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在指南中、给出了在 IC 未完全上电之前 OE 信号必须处于三态。

    关于 R450、您答对了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    我不确定电路是否能够满足您的预期。 我还建议将其直接连接到 VCCA、或保持下拉并使用控制信号(如果您希望在上电期间禁用 I/O、但这不是器件级的要求)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迪伦的评论。

    我已根据您的评论进行了更改