This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:OE 描述为数据表

Guru**** 2788645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968503/txs0102-q1-oe-description-is-the-datasheet

器件型号:TXS0102-Q1

尊敬的团队:

我不理解数据表中的这句话、"输出使能(OE)输入电路的设计目的是使其由 VCCA 供电"。

根据我的理解、OE 有两种连接、  

首先、直接连接到 VCCA。 在 VCCA 上电之前、我们的器件仍处于高阻态、对吧? 在这种情况下、我们是否需要添加下拉电阻器?

其次、连接到 MCU 的 GPIO 并添加一个下拉电阻器。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    [引用用户="Sherry Lia"]

    我不理解数据表中的这句话、"输出使能(OE)输入电路的设计目的是使其由 VCCA 供电"。

    [/报价]

    这意味着 OE 引脚上的输入电压将相对于 VCCA 电源电压。 建议运行条件中也显示了这一点:

    [引用用户="Sherry Lia"]

    根据我的理解、OE 有两种连接、  

    首先、直接连接到 VCCA。 在 VCCA 上电之前、我们的器件仍处于高阻态、对吧?

    [/报价]

    是的、正确。 这由电气特性表中的"Ioff"规格描述:

    当任一电源为0V 时、端口被保持在高阻抗状态。

    [引用用户="Sherry Lia"]

    在这种情况下、我们是否需要添加下拉电阻器?

    [/报价]

    不需要、如果您打算在器件通电时使输出保持启用状态、则无需下拉电阻器。

    [引用用户="Sherry Lia"]

    其次、连接到 MCU 的 GPIO 并添加一个下拉电阻器。

    [/报价]

    这种方法会导致在 MCU 通电之前禁用输出、并开始驱动 OE 引脚、之后由 MCU 控制输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    清除! 非常感谢!

    谢谢、此致、

    雪利