This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:设计审查

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968296/sn74lvc1g14-q1-design-review

器件型号:SN74LVC1G14-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14-Q1

您好!

请使用 SN74LVC1G14QDCKRQ1查看随附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../SN74LVC1G14QDCKRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在开发一个包含 SN74LVC1G14QDCKRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G14QDCKRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    感谢您有机会查看您的原理图。

    您好像使用 SN74LVC14-Q1对两个信号进行反相。

    我可以在原理图上看到的部件都可以。

    ST 输入应该能够处理您输入的几乎任何信号、但我看不到输入信号或输出负载、因此除了说保持输入信号快速且靠近电源轨外、我实际上无法评论这些信息、这会降低功耗、 并且保持输出轻负载将提高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    电流电路正常。 您也可以只使用 SN74LVC2G14-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    我看不到任何问题。

    请注意、我看不到有关负载或输入信号的详细信息、因此我无法对这些信号进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny