This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:设计评审

Guru**** 2782115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1, SN74AVC2T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968299/sn74avc4t245-q1-design-review

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245-Q1SN74AVC2T45-Q1

您好!

请使用74AVC4T245QRGYRQ1查看随附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../74AVC4T245QRGYRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我们正在开发一个包含74AVC4T245QRGYRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../74AVC4T245QRGYRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    我已经查看了原理图并发表了一些意见。

    您可能会考虑改用 SN74AXC4T245-Q1器件、因为它是最近发布的、并且还有2种比您使用的 RSV 和 BQB 封装更小的可用封装。 但是、如果您更喜欢您使用的器件、那么这也很好、我们很乐意为您提供支持。

    2.对于任何未使用的 I/O 引脚、最好将输入和输出端直接接至 GND、以避免出现可能增加器件电流消耗的悬空输入。

    3.为了深入了解右下角的内容、第一组通道的 OE 引脚被禁用、因此通道1A1将无法正确转换。 1OE 应连接至低电平。

    否则、在定义了适当的旁路电容器和 OE 和 DIR 引脚时看起来会很好。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得保持断开状态。 请参阅 [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?

    当只有两个信号时、请考虑使用较小的器件、如 SN74AVC2T45-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    为了增加 Clemens 的反馈、U364的 OE 和 Dir 引脚存在错误(通道1永久禁用、两个通道从 B 到 A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny