This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:设计审查

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, SN74LVC1T45-Q1, SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968300/txs0102-q1-design-review

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45-Q1SN74LVC1G125-Q1

您好!

请使用 TXS0102QDCURQ1查看所附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../TXS0102QDCURQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用其中的 TXS0102QDCURQ1开发一个项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../TXS0102QDCURQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    TXS0102-Q1在 kΩ I/O 端口(Ax 和 Bx)上具有内部10k Ω 上拉电阻器、因此外部电阻器 R2 (D)、R4、R2630 (D)和 R2639会干扰器件的运行。 例如、R4为20k 下拉电阻会导致分压器使用10k 内部上拉电阻器、节点将强制设置为约3.3V。 我意识到'D'最有可能表示一个未组装的电阻器、但我想提及这一点以避免混淆、因为它们可能会在以后使用。

    输出看起来始终处于有效状态、因此不需要上拉电阻器 R2637、R2638、R2640、R2641和 R2642。 OE 引脚可直接连接至 VCCA。

    否则、原理图看起来不错。 我无法在 A 端口或 B 端口上看到负载、因此请注意、该器件对重负载非常敏感。 您应该在所有 I/O 引脚上保持低于70pF 的电容、并避免走线过长。 其中任何一个都可能导致振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器;MPS 信号的下拉电阻器将不起作用。 为此、我建议使用 SN74LVC1T45-Q1。

    U357看起来正常(如果信号可以处理上拉电阻器)、但 U356/U358/U359的用途是什么、其中两个电压是相同的? 您是否希望在一个电源关闭时实现某种隔离? 或者稍后 CAN 电压是否会变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 U356/U358/U359、目的是在两个部分之间提供隔离。  

    在这里、当不存在另一个电源时、可能存在一个电源、因此为了避免漏电路径、我们实现了该逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需电平转换器即可防止泄漏。 只需使用具有可过压输入和/或 Ioff 的普通缓冲器即可、例如 SN74LVC1G125-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny