This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A-Q1:设计审查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A-Q1, SN74LVC1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968285/sn74lvc126a-q1-design-review

器件型号:SN74LVC126A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08-Q1

您好!

请使用 SN74LVC126AQPWRQ1查看所附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../SN74LVC126AQPWRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在开发一个包含 SN74LVC126AQPWRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC126AQPWRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    感谢您有机会查看您的原理图。

    您好像使用 SN74LVC126A-Q1来缓冲多个 UART 信号。

    我可以在原理图上看到的部件都可以。 我想知道你是否在使用 OE 引脚--如果是的话,那期间是否定义了输出?  我不知道负载是多少、但您可能需要添加上拉或下拉电阻器、以便在输出处于高阻抗状态时保持定义。 这将取决于他们驾驶的车辆。

    与我回复的第一个帖子(在 SN74LVC1G08-Q1上)类似、我无法看到输入信号或输出负载、因此除了说保持输入信号快速且靠近电源轨以及输出轻负载(在数据表规格内)之外、我无法真正评论这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    电路看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny