This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:设计评审

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, SN74LVC2G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968278/sn74lvc1g08-q1-design-review

器件型号:SN74LVC1G08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1SN74LVC2G08-Q1

您好!

请使用 SN74LVC1G08QDRYRQ1查看随附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../SN74LVC1G08QDRYRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在开发一个包含 SN74LVC1G08QDRYRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G08QDRYRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    感谢您有机会查看您的原理图。

    您好像将一个与门用作缓冲器(一个连接高电平)、将另一个与缓冲输出和信号 INH_ENA_ISO 一起使用。

    我可以在原理图上看到的部件都可以。 您可以去掉 R2623并将 U348的引脚1直接短接至 V_CAN_VIO。 根据 PMIC_SS2的输入信号特性、您可能会考虑将该与门交换并转换为施密特触发缓冲器。 如果信号相对较慢、施密特触发缓冲器将防止出现错误输出并增加功耗。  SN74LVC1G17-Q1将是一个不错的选择。

    我无法在 PMIC_SS2或 INH_ENA_ISO 上看到信号、因此我不知道它们是否正常。 对于逻辑低电平和高电平、我建议使用靠近电源轨(0V 和3.3V)的信号、并在这些电源轨之间快速转换(最大转换时间为33ns)。

    此外、我无法在 OUT_1处看到负载。 我建议使用轻负载(15pF 至50pF)和高达24mA 的电流驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有明显的问题。

    如图所示、该电路可通过单个与门实现。 我想 U348的输入 A 用于调试或未来的扩展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    为了补充 Clemens 提到的内容、如果需要此拓扑、则可以使用 SN74LVC2G08-Q1等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny