This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC374:CD74HC374M96 ESD 额定值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968349/cd74hc374-cd74hc374m96-esd-rating

器件型号:CD74HC374

你(们)好  

美好的一天!

我们的客户希望获得 CD74HC374M96、CDM 和 HBM 的 ESD 数据,我在数据表中找不到它。

感谢你的帮助

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    HBM 额定值为2kV

    CDM 额定值为250V