This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106与 LSF0108

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0106, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968471/txb0106-txb0106-vs-lsf0108

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他部件:LSF0108、 SN74AXC4T774

大家好、

美好的一天!

我们需要您的帮助来检查客户的以下问题:

  1. 我们希望使用 TI 电平转换器对 SPI 总线进行3.3V 至1.8V 双向转换。 目前我们使用 TXB0106、但我们需要更高的性能。 LSF0108产品是否应支持更高的速率交易?
  2. 我看到 TI 建议将 TXB0106用于 SPI 接口。 但是、根据其规格、LSF0108确实支持推挽接口(如 SPI)、因此如果可能、我很乐意更好地理解 TI 建议背后的原理。
    此外、在实际应用中、如果我切换到 LSF、我是否应该实现比目前使用 TXB (~30MHz)时更低的数据速率?

非常感谢您的参与。

此致、

 

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我建议将 SN74AXC4T774器件用于1。 LSF 系列更适合开漏接口。 您可以在技术上使用它(我不会说它会提供更好的性能)。 像我建议的那样、方向受控电平转换器更好地支持 SPI 等具有设定方向的接口。 它将提供更好的性能。