This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:下拉电阻器的输出电平问题

Guru**** 2993900 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AHC541, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968432/txs0108e-output-level-issue-with-pull-down-resistor

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AHC541、 SN74AHC125

大家好、团队!

目前、我们使用 TXS0108E 设计 PCB。 由于我们还有一些具有5V 电源电压的外部限位开关、我们希望通过电平转换器将它们连接到3V3 MCU。 因此、我们在其中一个 B 输入引脚上使用一个1M 下拉电阻器并使用5V 电源电压对其进行了测试。 遗憾的是、我们在从无输入电压(GND 通过下拉)更改为5V 时无法获得所需的输出电平。 我们还有关于 OE 输入引脚的问题:是否还需要一个下拉电阻器、或者它是否可以直接连接到3V3的 A 端口电压电平? 我们还注意到、如果信号输入引脚上的下拉电阻值过低、可能会出现问题、但我们认为我们选择的值足够高。 随附原理图。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器。 如果可能、将开关置于输入和 GND 之间。 否则、您必须使用更强的下拉电阻器、这会浪费功率。

    未使用的引脚不应接地;请参阅 [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?

    仅当您希望在上电一段时间后将 OE 引脚设置为高电平时、才需要在 OE 引脚上进行下拉。

    有多少个开关? 要将信号转换为较低的电压、只需使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC125或 SN74AHC541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!

    OE 引脚上的下拉电阻器是否有一些估算值?

    目前、我们计划使用4个限位开关、每个开关的电缆总长度为12m。 电缆长度是否会对输入造成问题? 我们还希望在同一个 IC 上使用 I2C。 我们认为 TXS0108E 是合适的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE 引脚不需要电阻器、可随意直接连接至 Vcc (A 或 B)。 该器件的长电缆不能正常工作(通常会增加大电容、建议电容小于70pF)。 我建议切换到另一个器件、如 Clemens 建议的器件。