This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有超低传播延迟的从1.8V 到3.3V 的125MHz 电平位移

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968383/looking-for-level-shift-125mhz-from-1-8v-to-3-3v-with-ultra-low-propagation-delay

主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

您好、E2E、

我们正在寻找125MHz 的电平转换、从1.8V 到3.3V、具有 ps 级的超低传播延迟。

请提供建议。

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于速度最快的器件(SN74AXC1T45)、最坏情况下的传播延迟为4000ps。

    在125Mbps 时、一位的长度为8ns。 您是否确实关心通道间的传播延迟或偏斜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、应用非常关心输入和输出之间的延迟时间。

    是否有更好的解决方案或 AXC1T45是最佳解决方案?

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    SN74AXC1T45可能是这里最好的器件。