This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:什么是正确的 VIH

Guru**** 2381720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968329/sn74lvc1g32-what-is-correct-vih

器件型号:SN74LVC1G32
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT1G32

您好 TI

有一些牵引问题需要 确认。  

当 Vcc 为5V 时,阈值是 Vcc×0.7或 VM (Vcc/2)?

如果输入电压为3V、它能否正常工作?

为什么 TI 解决方案 VIH 大约为3.5V (5V*0.7)、而其他供应商大约为2V-2.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际开关阈值将接近 VCC/2。 但是、如果输入保持在0.3×VCC 和0.7×VCC 之间、器件将无法正常运行、因为您超出了 Δt Δv μ V/μ s 限制;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    其他哪家供应商的电压为2V? 我想该器件相当于 SN74AHCT1G32、该器件专为较低的输入电压而设计。