This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:设计审查

Guru**** 2504125 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0104E-Q1, SN74AHC244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968290/txs0104e-q1-design-review

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0104ESN74AHC244-Q1

您好!

请使用 TXS0104EQPWRQ1查看所附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../8611.TXS0104EQPWRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在处理一个包含 TXS0104EQPWRQ1的项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../TXS0104EQPWRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    TXS0104E 在 kΩ I/O 端口(Ax 和 Bx)上具有内部10k Ω 上拉电阻器、因此通常不需要外部电阻器 R145、R150和 R151、在大多数情况下、我建议将其移除。 kΩ 输出被禁用并且您需要将其保持在高电平状态、我建议将电阻器值增加至100k Ω。 这将在禁用时使输出电压保持在高电平、但不会在正常运行期间导致显著的电流消耗。

    否则、原理图看起来不错。 我无法在 A 端口或 B 端口上看到负载、因此请注意、该器件对重负载非常敏感。 您应该在所有 I/O 引脚上保持低于70pF 的电容、并避免走线过长。 其中任何一个都可能导致振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TXS0104E-Q1

    您好!

    请使用 TXS0104EQPWRQ1查看所附的设计
    谢谢、

    Melbin

    e2e.ti.com/.../TXS0104EQPWRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS OE 输入为高电平有效、因此我将具有预期的下拉电阻器。 您是否打算在加电/断电期间激活这些器件(当 I/O 状态可能未定义时)?

    TXS 在 I/O 上具有内部上拉电阻器。 仅当 B 侧引脚用作输出时才需要外部上拉电阻(如果我正确解读箭头、情况并非如此)。

    TXS 用于高速双向信号。 如果您要将单向信号转换为较低的电压、只需使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC244-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E-Q1的副本 :设计审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Melbin、

    正如 Clemens 提到的、该器件对于单向信号来说并不是真正必要的、您可能更适合使用他建议的缓冲器器件。 此外、I/O 上的上拉电阻器将增大低直流偏移(VIL、进而增大 VOL)、因此如果这是一个问题、我建议尽可能将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny