This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上升沿较慢、高电平值比其他信号低(2)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968119/lsf0108-rising-edge-is-slow-and-high-value-is-little-low-than-other-signals-2

器件型号:LSF0108

您好、TI 专家、

我询问了 LSF0108原理图、如下所示;

(4) LSF0108:上升沿较慢、且高值与其他信号相比略低-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

但上帖子已锁定(已解决)、因此我发布了新问题。

上次 Emrys 建议移除2个电容器(C1121、C1122)、但输出与连接电容器相同。

您能建议一些东西进行更多测试吗?

设计 CL22和 CL45之间是否有任何差异?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、

    我不认为其他线程被锁定、但我们可以在该线程上提供帮助。 您是否能够观看所有视频以了解 LSF 功能? 您将看到上升沿由具有负载电容的上拉电阻的 RC 电路决定。 这意味着要调整上升时间、您必须调整其中的任一组件。 移除电容器应该确实有助于处理这些圆角边沿(对于逻辑、1nF 是相当大的负载)。 至于直流偏移、您应该已经在视频中看到、这取决于接口器件的驱动强度以及上拉电阻的大小。 根据我看到的情况、驱动器需要处理的电流过大、您将不会得到低于680mV 的低电平。 很明显、您将无法同时解决这两个问题、因为一个问题需要您增大上拉电阻大小、另一个问题可能需要您减小尺寸。