This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:I/O 端口上拉/下拉?

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967976/sn74axc4t245-q1-pull-up-down-at-i-o-port

器件型号:SN74AXC4T245-Q1

大家好、

我想检查 是否可以将上拉/下拉电阻 器放置在 SN74AXC4T245-Q1的输入 I/O 端口(1.8V 至3.3V)。 这是因为从设备具有共享端口(静音/地址引脚)。 在 从器件的加电序列(3.3V)上、高电平或低电平将决定器件地址。 然后、 该端口 通过  AP 控制用作静音引脚。 那么、是否可以在 I/O 端口上同时使用上拉/下拉电阻器?

谢谢、

Sam Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我 还有一个附加问题。 是否可以将上拉/下拉电阻器放置在 SN74AXC4T245-Q1的输出端口而不是输入 端口?  

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 器件在所有 I/O 上都具有等效的100 kΩ 下拉电阻器。 kΩ 要将任何输入或非活动输出拉高、则需要一个更强的电阻器(10k Ω 或更低)。