This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS238:解码器和八路缓冲器之间的负载分析验证

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967890/sn74hcs238-loading-analysis-verification-between-the-decoder-and-octal-buffer

器件型号:SN74HCS238

您好!

 我们对通过八路缓冲器(SN74AC244PWR)实现的解码器(SN74HCS238BQBR)控制逻辑有设计要求、

请澄清以下几点、这些是我的设计分析所必需的、

1) 1)解码器 SN74HCS238BQBR 器件是可以驱动还是与八路缓冲器 SN74AC244PWR 兼容、

2)请分享 SN74HCS238BQBR 的 VIH (高电平输入电压)、VIL (低电平输入电流)、IIH (高电平输入电流)、IOH (高电平输出电流)和 IOL (低电平输出电流)详细信息、以进行设计分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.所有处于同一 VCC 的 CMOS 逻辑系列彼此兼容。

    2.这些值在相应的数据表中指定。 无论如何、CMOS 输入电流大约为零、这意味着实际输出电流也大约为零、这意味着实际输出电压位于电源轨上。