This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123ATPWRG4Q1

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989550/sn74lv123a-sn74lv123atpwrg4q1

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

您能否查看我的 PSPICE 仿真结果? 我的仿真结果与数据表值不同。 我想知道您的考虑因素。

我的仿真结果

产品说明书

谢谢、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    我将在我的末尾重新创建此仿真、然后返回给您。

    同时-您使用什么软件来模拟此器件?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chard、

    感谢您的快速回复。 这是 TI-PSpice。

    此致、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara、

    请允许我花几天时间为您进行模拟。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将从 Uchihara - San 接管这项工作。 请告诉我状态吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、未更新此主题-我在我的末尾测试了模型、并确定我需要为此器件创建新模型。 我现在正在做这件事、我应该在接下来的几天内做好这件事。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您的确认! 那么、问题是由于模型有问题而导致的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我们一直在努力创造一个可靠的锁存电路(在这个电路中使用)、并且我将使用我们的新锁存电路创建一个模型。 旧版容易出现问题-这就是为什么我不愿意在网上更新这些模型的原因。

    我会尽快将其回复给您、以帮助您进行测试。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另一个问题是、为了设置100ms、可以使用1uF 和100k 欧姆的组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据数据表的第10.2.1.2节、是的、这将为您提供100ms。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否向我提供有关修改模型的最新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然没有100%的无故障和有保证的模型、但我构建了一个看起来正常运行的模型。 出于某种原因、您必须在此版本中将 Cext 保持连接到 AGND、否则模型将无法运行(仍在跟踪此错误)。

    众所周知、单稳多谐振荡器很难建模。

    话虽如此,我可以与一些人分享我的模型的当前版本--它应该为您提供基本仿真的合理操作估计。

    我仍然建议构建一个原型并测试您的系统的最终性能、并期望调整 Rext 以满足您的确切计时需求。

    e2e.ti.com/.../LV123_5F00_beta.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的更新。 随附的文件是.tsc、在我看来、这是为了 TINA-TI。 是否可以在 PSPICE for TI 中使用此功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 Cadence PSpice 中进行了测试、发现该模型版本不会在该仿真器中收敛。 它似乎只能在 TINA-TI 中工作、并且只能在某些情况下工作。

    我不希望很快就有一个功能齐全的模型-这是一个长期的项目、仍在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys  

    完成 PSPICE 模型的目标日期是什么? 客户需要 PSPICE 1、而不是 TINA 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划完成日期-这是一个实验模型、它可能永远不起作用。 请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/logic-forum/787588/faq-why-is-there-no-pspice-model-for-a-monostable-multivibrator-device