This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC175:Rthjc 数据

Guru**** 2542900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988763/sn74hc175-rthjc-data

器件型号:SN74HC175

您好!

 我在数据表中找不到 Rthjc 数据、谢谢、您能提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要请求此信息、请允许我最多两周时间将此信息回复给您。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望获得这些热值的封装是什么?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克罗斯比、

    SN74HC175PWR TSSOP 16P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将为您提交此文件。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克罗斯比、

    是否有任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参阅以下内容:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 141.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 78.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 85.8.
    结果- psi JT (标准数据表值) 27.7.
    结果- psi JB (标准数据表值) 85.5
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比