This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:Nvidia Jetson SPI 端口上的 TXB0108

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990189/txb0108-txb0108-on-nvidia-jetson-spi-ports

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

我需要设置一个到唯一接口为 TXB0108 (NVIDIA Jetson)的器件的 SPI 链路。 电平转换器非常弱、以至于它甚至很难驱动我的示波器探针。 如果连接了 PIC 的 SPI 端口、则输入信号完全被消除。 逻辑缓冲器是否可以解决此问题? 即使 NVIDIA 设计师也发布了一条注释、即 TXB0108是双向的、因此输出可以被输入覆盖、这正是我观察到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天早上、我将邀请我们的电平转换专家来了解这一点。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出旨在驱动 高阻抗 CMOS 输入、而不是其他任何输入。 较大的电阻/电容负载可能会出现问题、例如上拉/下拉电阻器、长布线、连接器或电缆。

    这将有助于将缓冲器(类似于 SN74LVC1G34)尽可能靠近 TXB 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    正如 Clemens 提到的、由于 SPI 信号是单向的、因此可以将 TXB 器件与缓冲器结合使用。 他提供了单通道解决方案、但我们也有更高的通道数选项。 是否所有8个通道都需要此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 虽然问题仍然存在、但我可能找到了解决该问题的方法:Jetson 板具有2个 SPI 端口、我最初使用的 SPI0实际上无法正常工作、但转到 SPI1允许我使用 SPI 链路。 我猜电路板设计出了问题(原理图根本不可用、只是引脚排列)、至少 SPI0是这样。 他们的支持给了我一个很好的建议,就是简单地移除电平转换器并使用到 CPU 引脚的直接连接:)  

    还有一个问题仍然不清楚。 为了验证连接性、我尝试将2个 TXB 缓冲引脚配置为输入和输出、并查看输入是否捕获上升沿事件。 失败后、我连接了一个示波器、发现输出太弱、无法上拉配置为输入的类似引脚。 这是 TXB 的已知预期行为还是设计错误? 如果未按预期将输出开关连接到高电平和低电平、并且如果连接到外部微控制器、输入端还可以轻松检测上升沿和高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是一款自动双向电平转换器。 输入缓冲器和输出驱动器在所有 I/O 引脚上始终处于活动状态;输出故意较弱、以允许其他器件覆盖电压电平。

    对于通用 I/O、TXB 是错误的选择。