This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:原理图审查请求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990001/sn74axc1t45-q1-schematic-review-request

器件型号:SN74AXC1T45-Q1

大家好、团队、

我的客户考虑使用 SN74AXC1T45-Q1将 GPIO 电平从1.05V 转换为3.3V、并要求查看其 SN74AXC1T45-Q1原理图、如下所示。 如果有任何需要修改的内容、请进行审查和评论。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R8846 Ω 75 μ A 吗? 这不是我期望的上拉电阻器值。

    否则、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的评论和评论。
    我会告诉您我的客户是否有其他问题。

    此致、
    Dy