This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:VCCB 端口可耐受5V 电压

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LXC8T245, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989679/txb0108-is-vccb-port-5v-tolerant

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245SN74LVC1G34

大家好、

我们的客户正在使用 TXB0108、VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V。 数据表的第6.3节显示 VIH 的最大电压为 VCCI。 但是、我们的客户希望确认 VCCB 端口的输入是否可耐受5V 电压。 如果不是、他们能否在 VCCB 端口之前使用分压器将电压从5V 降低到3.3V? 如果可能、您能否建议分压器的电阻值?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "VCCI"与"5V "不同;I/O 引脚不能耐受5V 电压。

    TXB 输入需要至少2mA 的驱动强度、即、即使在额外电流的情况下、分压器也必须具有有效电压。

    TXB 是否实际需要? SN74LXC8T245等其他电平转换 器可承受5V 电压、并具有适当的缓冲器。 实际上是否有任何双向信号线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 客户 正在使用 NVIDIA Jetson Nano 开发者套件、电路板中有 TXB0108 、其中 VCCA 和 VCCB 分别以1.8V 和3.3V 的电压运行。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ω kΩ 470 μ H 和1 μ F。

    这会浪费大量电力;还可以使用具有可过压输入的缓冲器(如 SN74LVC1G34)将5V 转换为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo