This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990106/sn74lv1t08-inquiry

器件型号:SN74LV1T08

您好!

你好。
我们的客户正在使用 SN74LV1T08、他们希望知道以下设置是否正常。

在我的情况下,我将 VCC 提供为1.8V,而对于与门输入“一个输入是1.8V,另一个是3.3V”,那么它是否能按预期工作?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    是的、这将按预期工作。