This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS157:未使用的输入

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989794/sn74hcs157-unused-inputs

器件型号:SN74HCS157

您好!

9.2.1.2节 DS 状态的输入注意事项:

"[...] 未使用的输入必须端接至 VCC 或接地端。 如果输入完全未使用、则可以直接端接这些引脚;如果有时需要使用输入、则可以使用上拉或下拉电阻器连接这些引脚、但并非总是如此。 上拉电阻器用于默认高电平状态、下拉电阻器用于默认低电平状态。 电阻器尺寸受控制器的驱动电流、进入 SN74HCS157的泄漏电流(如电气特性中指定)和所需的输入转换速率的限制。 kΩ 这些因素、通常使用10k Ω 电阻器值。[...]"

在情况下、仅仅将其拉至 GND 是不够的(例如、图11中也有误导性)?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

     图11-1中似乎有一个拼写错误--它应该说"未使用的输入连接到 GND",因为这些输入显然对地短路--尽管任何一种方式都可以。 重要的是终止未使用的输入、并断开未使用的输出。

    您引述的陈述一开始就包含您的答案:

    未使用的输入必须端接至 VCC 或接地端。 如果输入完全未使用、则可以直接端接这些引脚...

    换句话说、您可以将任何未使用的输入直接连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    清除。

    遗憾的是、我们已经制造了 PCB、未使用的输入/输出 保持 NC 状态。

    它是否会出现故障或是否仍能正常工作?

    在这种情况下,我们应该期待什么?

    非常感谢  

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 施密特触发输入、不会造成损坏、其他通道也不会受到影响。 但是、悬空输入仍会增加功耗。