This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104应用问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989273/txb0104-txb0104-application-question

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、

 电平位移芯片用作开关功能。 它通过控制 EN 来切断或连接到 UART 通信。
(1) VL 由单独的 LDO1供电、电平为1.8V、VL 侧的信号为两个不同 IC 的1.8V UART 信号;
(2) VCC 由另一个单独的 LDO2供电、电平为1.8V 或3.3V、VCC 侧的信号为1.8V UART 或3.3V UART;
(3)由于需要控制两个不同 IC 的 UART 信号、因此与 UART 相对应的 IO 功率不用作基准电平、而是使用单独的 LDO1和 LDO2来提供基准电压、以确保该电平为标准1.8V 或3.3V。
(4) EN 使用单独的1.8V 电平使能、该电平可能来自5V 或其他分压器。 EN 长时间保持低电平。 当使用 UART 通信时、提供1.8V 使能电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 输入可耐压;您无需分压器。

    当 EN 为低电平时、八个输入不应悬空以防止击穿电流。

    诸如 SN74AXC4T245之类的方向控制转换器更便宜、更可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dane、

    您没有提出任何问题、因此我将把它视为对您布局的回顾。 如果您有具体问题、请随时提出。  

    正如 Clemens 提到的、OE 输入可耐受高达5.5V 的过压、因此您无需使用分压器来降低电压、输入不应悬空。
    在您的电压下、使用方向控制器转换器作为 SN74AXC4T245可能更合适、因为您还可以设置方向、而不是像 TXB 提供的那样具有未使用的自动方向性。 这里有一个常见问题 解答,可帮助您确定最适合您需求的器件:[常见问题解答] 对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO 等行业标准接口,有电压电平转换/电平转换器器器件建议 RGMII、I2S 等

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mooti1、

    您能帮助我理解以下内容吗:

    当 EN 为低电平时、八个输入不应悬空以防止击穿电流

    这可能会导致击穿电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出驱动器被禁用时、I/O 引脚上的电压悬空。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?