This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 总线上拉电阻器计算

Guru**** 2548010 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986584/about-i2c-bus-pull-up-resistor-calculation

主题中讨论的其他器件:LSF0204

大家好、

我收到了客户的问题、我想向您寻求帮助。

客户使用 I2C 上的电平转换器 LSF0204。
1.客户对此文件中的 I2C 总线上拉电阻器计算有疑问。、如果客户计算上拉电阻器的最大值、客户应该知道电容、但在电路中没有电容器。
如果 I2C 时钟的频率为100kHz、那么他不需要担心延迟问题吗? (无论如何都没有电容器)

非常感谢

此致、

e2e.ti.com/.../slva689_5F00_I2C-pull-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迹线和输入引脚 具有较小的电容。 对于小型 PCB、总电容通常小于几十 pF;μ I²C 规格要求支持高达400pF 的电容。

    2.在任何频率下,如果电阻器过大,信号可能会变得太慢。 在非常低的频率下、您可能需要接近 MΩ Ω 才能实现这一点。

    在 kΩ 中、从4.7 μ F 的值开始、并使用示波器查看 I²C μ s 信号;如果上升沿舍入太多、则需要使用较小的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我 会将其发送给客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch

    感谢您的回复。

    我对 LSF0204 (电平转换器)有更多疑问。
    在器件的数据表中、它显示"当一个或 Bn 端口为低电平时、开关处于导通状态、并且 An 和 Bn 端口之间存在一个低电阻连接"。
    我的问题是、当 An 和 Bn 都处于高电平状态时、该怎么办?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 An 和 Bn 为高电平时、此开关关闭、并且 An 和 Bn 之间没有连接。 然后、AN 和 BN 上的电压由上拉电阻器确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ladisch

    然后、如果 An 和 Bn 为 I2C 时钟、它具有脉冲高电平和低电平。
    在这种情况下、开关是否仅在脉冲为低电平时打开?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这就是开漏信号电压转换的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。