This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AS869:需要等效器件

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AS869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988702/sn74as869-need-equivalent-part

器件型号:SN74AS869

我在现有设计中使用了"SN74AS869DW "器件来生成7.813KHz、1MHz、32MHz、16MHz 和8MHz 时钟、它将仅支持5V 逻辑。  

现在、我需要一个计数器来生成相同的时钟。 但是、它必须支持3.3V 和5V 逻辑。 您能否建议适合此要求的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 TI.com 上的参数搜索功能查找支持您的应用的器件列表。 通过选择电源电压范围(最小小于3.3、最大大于5)、我在以下链接中缩小了计数器列表的范围:

     https://www.ti.com/logic-circuit/specialty/counter-arithmetic-parity-function/products.html#p404=Counter&p0min=1.5;3.32&p0max=5.25;7.23&p1498=Catalog&sort=p1130;asc

    另一种选择是继续使用 SN74AS869、只需使用电压转换器即可将输入或输出更改为5V 或3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已在您的网站中搜索并找到以下器件型号。

    "SN74LV163APWR"
    它支持2.5V、3.3V 和5V。 请告诉我、我是否可以使用该器件在3.3V 逻辑和5V 逻辑下生成1MHz、32MHz、16MHz 和8MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了符合您要求的器件。

    该器件的数据表中列出了最大时钟频率:

    这些值列为"fmax - minimum"、表示器件将"至少"在列出的频率下运行。 您可以在典型值中看到、器件的实际工作频率可能比该最小值大得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

     我们可以使用此选项在3.3V 和5V 逻辑电压下生成最大32MHz 和最小7.813KHz 时钟。  

    请告诉我、我们是否可以将此器件用于新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您的问题与器件的寿命有关。

    我们制定了有关器件寿命终止的官方政策、我在这里提供了常见问题解答、以进行总结:

    [常见问题解答] TI 何时停产(EOL)或淘汰特定逻辑器件?